Collegamento dei cavi di alimentazione
![]() |
---|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Eseguire l'interruzione completa dell'alimentazione dell'UPS
prima di collegare i cavi CC e delle batterie all'armadio delle batterie
classiche.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
- Rimuovere il coperchio del connettore sul lato sinistro dell'interruttore delle batterie.
- Far passare il cavo PE nella parte inferiore dall'armadio delle batterie classiche e collegarlo.
- Far passare i cavi CC nella parte inferiore dall'armadio delle batterie classiche e collegarli (CC+, CC-). Utilizzare rondelle di sicurezza (non fornite) quando si collegano i cavi CC.
- Reinstallare il coperchio del connettore sul lato sinistro dell'interruttore delle batterie.
- Reinstallare le piastre di protezione del sezionatore.
- Collegare fra loro le batterie su ciascun ripiano con le
barre o i cavi in rame forniti, come illustrato. Ogni ripiano va collegato
allo stesso modo. Seguire lo schema corrispondente alla configurazione
del proprio armadio delle batterie classiche.
PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettricoLe batterie possono presentare il rischio di scariche elettriche e alte correnti di cortocircuito. Quando si maneggiano le batterie, osservare le seguenti precauzioni.- Rimuovere orologi, anelli e altri oggetti metallici.
- Utilizzare attrezzi con manici isolati.
- Indossare occhiali, guanti e stivali protettivi.
- Non appoggiare strumenti o componenti metallici sulle batterie.
- Scollegare la sorgente di ricarica prima di collegare o scollegare i connettori delle batterie.
- Determinare se la batteria è stata inavvertitamente collegata a terra. In tal caso, rimuovere la sorgente dal collegamento a terra. Il contatto con qualsiasi parte di una batteria collegata a terra può provocare scosse elettriche. La possibilità di scosse può essere ridotta se i collegamenti a terra vengono rimossi durante l'installazione e la manutenzione (vale per apparecchiature e sistemi di alimentazione a batterie remoti non provvisti di un circuito di alimentazione collegato a terra).
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.