990-6161A-016

Siapkan Lemari Baterai Modular 1 untuk Kabel Sinyal

Hanya untuk instalasi dengan UPS jarak jauh.

  1. Lepaskan pelat penekan dan pelat sikat dari sisi depan lemari baterai modular 1.
  2. Lakukan salah satu dari tindakan berikut ini:
    • Untuk instalasi tanpa konduit: Pasangkan kembali pelat sikat.
    • Untuk instalasi dengan konduit: Bor satu lubang pada pelat penekan untuk konduit, pasangkan konduit, dan pasangkan kembali pelat penekan.

    Lemari Baterai Modular 1 tanpa Konduit

    Lemari Baterai Modular 1 dengan Konduit

  3. Rutekan kabel sinyal Class 2/SELV melalui bagian kanan pelat penekan/sikat dan ke dalam lemari baterai modular 1.
  4. Rutekan kabel sinyal non-Class 2/non-SELV melalui bagian kiri pelat penekan/sikat dan ke dalam lemari baterai modular 1.
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.