990-6161A-022

Modulaire batterijbehuizing 1 voorbereiden op signaalkabels

Alleen voor installatie met losstaande UPS.

  1. Verwijder de wartel- en borstelplaten van de voorkant van modulaire batterijbehuizing 1.
  2. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Voor installatie zonder kabelgeleidingen: Plaats de borstelplaten terug.
    • Voor installatie met kabelgeleidingen: Boor een gat in de wartelplaten voor kabelgeleidingen, installeer kabelgeleidingen en plaats de wartelplaten terug.

    Modulaire batterijbehuizing 1 zonder kabelgeleidingen

    Modulaire batterijbehuizing 1 met kabelgeleidingen

  3. Leid de Class 2/SELV-signaalkabel door de rechterwartel-/borstelplaat en in modulaire batterijbehuizing 1.
  4. Leid de non-Class 2/non-SELV-signaalkabel door de linkerwartel-/borstelplaat en in modulaire batterijbehuizing 1.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.