990-6161A-007

Προετοιμάστε το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 για καλώδια σήματος

Μόνο για εγκαταστάσεις με απομακρυσμένο UPS.

  1. Αφαιρέστε τις πλάκες στυπιοθλίπτη και τις πίσω πλάκες ψήκτρας από το μπροστινό μέρος του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1
  2. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
    • Για εγκατάσταση χωρίς αγωγούς: Τοποθετήστε εκ νέου τις πλάκες στυπιοθλίπτη.
    • Για εγκατάσταση με αγωγούς: Τρυπήστε μια οπή στις πλάκες στυπιοθλίπτη για αγωγούς, εγκαταστήστε τους αγωγούς και επανατοποθετήστε τις πλάκες στυπιοθλίπτη.

    Ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 χωρίς αγωγούς

    Ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 με αγωγούς

  3. Δρομολογήστε το Class 2/SELV καλώδιο σήματος μέσω της δεξιάς πίσω πλάκας στυπιοθλίπτη/πλάκας ψήκτρας και στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1.
  4. Δρομολογήστε το non-Class 2/non-SELV καλώδιο σήματος μέσω της αριστερής πίσω πλάκας στυπιοθλίπτη/πλάκας ψήκτρας και στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.