990-6161A-023

Klargjøre modulært batterikabinett 1 for signalkabler

Bare for installasjon med fjernoppstilt UPS.

  1. Fjern pakningsplatene og børsteplatene fra fremsiden av modulært batterikabinett 1.
  2. Gjør ett av følgende:
    • For installasjon uten installasjonsrør: Monter børsteplatene igjen.
    • For installasjon med installasjonsrør: Bor et hull i pakningsplatene for installasjonsrør, monter installasjonsrør og sett på pakningsplatene igjen.

    Modulært batterikabinett 1 uten installasjonsrør

    Modulært batterikabinett 1 med installasjonsrør

  3. Før Class 2/SELV-signalkabelen gjennom den høyre paknings-/børsteplaten og inn i modulært batterikabinett 1.
  4. Før non-Class 2/non-SELV-signalkabelen gjennom den venstre paknings-/børsteplaten og inn i modulært batterikabinett 1.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.