990-6161A-005

Vorbereiten des modularen Batterieschranks 1 für Signalkabel

Nur für Installation mit weiter entfernter USV.

  1. Entfernen Sie die Montageplatten und die Bürstenplatten von der Vorderseite des modularen Batterieschranks 1.
  2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Installation ohne Kabelkanäle: Bringen Sie die Bürstenplatten wieder an.
    • Installation mit Kabelkanälen: Bohren Sie ein Loch für Kabelkanäle in die Montageplatten, installieren Sie Kabelkanäle und bringen Sie die Montageplatten wieder an.

    Modularer Batterieschrank 1 ohne Kabelkanäle

    Modularer Batterieschrank 1 mit Kabelkanälen

  3. Führen Sie das Class 2/SELV-Signalkabel durch die rechte Montageplatte/Bürstenplatte und in den modularen Batterieschrank 1.
  4. Führen Sie das non-Class 2/non-SELV-Signalkabel durch die linke Montageplatte/Bürstenplatte und in den modularen Batterieschrank 1.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.