990-6161A-016

Hubungkan Kabel Daya untuk UPS dengan Nilai Terukur Maksimum 100 kW

PEMBERITAHUAN
Risiko kerusakan alat
Hubungkan kabel DC dari pemutus baterai ke pemutus baterai pada pemasangan di UPS dengan nilai terukur maksimum 100 kW saja. Untuk instalasi UPS dengan nilai terukur di atas 100 kW, lihat Hubungkan Kabel Daya untuk UPS dengan Nilai Terukur di atas 100 kW.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
  1. Hubungkan kabel PE yang terpasang (0W50448) di antara lemari baterai modular seperti yang ditunjukkan.
  2. Hubungkan kabel DC yang terpasang (0W50425) di antara lemari baterai modular seperti yang ditunjukkan. Hubungkan DC- ke DC- dan DC+ ke DC+ di antara lemari baterai modular.
    CATATAN: Kabel DC yang terpasang disediakan secara sepasang: Dua kabel untuk koneksi DC- dan dua kabel untuk koneksi DC+. Pastikan untuk menghubungkan semua pasangan antara lemari baterai modular.

    Tampak Kiri Depan Lemari Baterai Modular

    Tampak Kanan Depan Lemari Baterai Modular

    Tampak Atas Lemari Baterai Modular

  3. Untuk instalasi dengan UPS yang berdekatan: Ikuti panduan instalasi UPS untuk menghubungkan kabel PE dan DC di UPS.
  4. Untuk instalasi dengan UPS jarak jauh:
    1. Opsional: Anda bisa melepaskan panel di sisi kanan lemari baterai modular 1 untuk akses yang lebih mudah. Pasangkan kembali panel samping setelah pemasangan kabel daya selesai dilakukan.
    2. Lepaskan kabel PE dan DC yang terpasang dari lemari baterai modular 1. Kabel daya yang terpasang tidak cukup panjang untuk melakukan koneksi ke UPS jarak jauh.
    3. Hubungkan kabel PE dan kabel DC (tidak disediakan) dalam lemari baterai modular 1.
    4. Rutekan kabel PE dan DC keluar melalui kotak konduit dan ke dalam area pengabelan daya UPS.
    5. Ikuti panduan instalasi UPS untuk menghubungkan kabel PE dan DC di UPS.

    Tampak Kiri Depan Lemari Baterai Modular 1

    Tampak Kanan Depan Lemari Baterai Modular 1

Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.