990-6161A-019

신호 선을 위한 모듈형 배터리 캐비닛 1 준비

원격 UPS 포함 설치에만 해당.

  1. 모듈형 배터리 캐비닛 1 앞면에서 글랜드 플레이트와 브러시 플레이트를 제거합니다.
  2. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 전선관 제외 설치의 경우: 브러시 플레이트를 다시 설치합니다.
    • 전선관 포함 설치의 경우: 글랜드 플레이트에 전선관용 구멍을 뚫고, 전선관을 설치하고, 글랜드 플레이트를 다시 설치합니다.

    전선관 제외 모듈형 배터리 캐비닛 1

    전선관 포함 모듈형 배터리 캐비닛 1

  3. Class 2/SELV 신호 선을 오른쪽 글랜드/브러시 플레이트를 통해 모듈형 배터리 캐비닛 1로 배선합니다.
  4. non-Class 2/non-SELV 신호 선을 왼쪽 글랜드/브러시 플레이트를 통해 모듈형 배터리 캐비닛 1로 배선합니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?