990-91111F-012

Raccordement des câbles de signal IMB pour un système 1+1 parallèle simplifié

NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation pour assurer une bonne isolation.
  1. Retirez le module de commutation statique des deux ASI.

    Vue de face de l'ASI

  2. Retirez le capot des deux ASI.

    Vue de face de l'ASI

  3. Débranchez les câbles de signal du voyant lumineux du disjoncteur de maintenance interne IMB sur les deux ASI.
  4. Retirez l'étagère des deux ASI.

    Vue de face de l'ASI

  5. Retirez le capot avant du disjoncteur de maintenance interne IMB sur les deux ASI.

    Vue de face de l'ASI

  6. Installez un commutateur supplémentaire AUX (fourni) en position OF2 dans le disjoncteur de maintenance interne (IMB) sur les deux ASI.
  7. Raccordez les câbles de signal non-Class 2/non-SELV entre les deux ASI :
    1. Raccordez les câbles de signal non-Class 2/non-SELV (non fournis) des bornes 1 et 2 du commutateur AUX du disjoncteur de maintenance interne (IMB) de l'ASI 1 aux bornes J6614-5 et J6614-6 de la carte 640-4843 de l'ASI 2, comme indiqué.
    2. Raccordez les câbles de signal non-Class 2/non-SELV (non fournis) des bornes 1 et 2 du commutateur AUX du disjoncteur de maintenance interne (IMB) de l'ASI 2 aux bornes J6614-5 et J6614-6 de la carte 640-4843 de l'ASI 1, comme indiqué.

    Vue avant du disjoncteur de maintenance interne IMB

    Vue avant du système 1+1 parallèle simplifié

  8. Réinstallez le capot avant du disjoncteur de maintenance interne IMB sur les deux ASI.
  9. Réinstallez l'étagère sur les deux ASI.
  10. Raccordez à nouveau les câbles de signal du disjoncteur de maintenance interne IMB au voyant lumineux sur les deux ASI.

    Vue de face de l'ASI

  11. Réinstallez le capot sur les deux ASI.
  12. Réinstallez le module de commutation statique sur les deux ASI.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?