990-91111L-023

Oversikt over parallellsystem

UIB Frakoblingsenhet for enhetens inngang
SSIB Frakoblingsenhet for statisk svitsj-inngang
IMB Frakoblingsenhet for internt vedlikehold
UOB Frakoblingsenhet for enhetens utgang
SIB Frakoblingsenhet for systemisolasjon
BB Frakoblingsenhet for batteri
MBB Frakoblingsenhet for vedlikeholdsbypass
MERK: I litteratur fra Schneider Electric brukes «frakoblingsenhet» som et generelt begrep som dekker effektbrytere eller lastbrytere, da plasseringen av disse kan variere etter konfigurasjonen. Detaljer om den enkelte konfigurasjonen finner du i det elektriske diagrammet og/eller ved å lese symbolet foran på hver frakoblingsenhet.

Forenklet 1+1 parallellsystem

Galaxy VS kan støtte 2 UPS-enheter i et forenklet 1+1 parallellsystem for redundans med delt UIB og SSIB.

Forenklet 1+1 parallellsystem – én forsyningskilde

Forenklet 1+1 parallellsystem – to forsyningskilder

Parallellsystem med individuell UIB og SSIB

Galaxy VS kan støtte opptil 4 UPS-enheter i parallell for kapasitet og opptil 3 + 1 UPS-enheter i parallell for redundans med individuell UIB og SSIB.

MERK: IMB kan kun brukes i et forenklet 1 + 1 parallellsystem. I et hvilket som helst annet parallellystem må en ekstern MBB være tilgjengelig, og IMB* må låses i åpen posisjon med hengelås.

Parallellsystem – enkel forsyningskilde

Parallellsystem – to forsyningskilder

Parallellsystem med delt UIB og SSIB

Galaxy VS kan støtte opptil 4 UPS-enheter i parallell for kapasitet og opptil 3 + 1 UPS-enheter i parallell for redundans med delt UIB og SSIB.

MERK: IMB kan kun brukes i et forenklet 1 + 1 parallellsystem. I et hvilket som helst annet parallellystem må en ekstern MBB være tilgjengelig, og IMB* må låses i åpen posisjon med hengelås.

Parallellsystem – enkel forsyningskilde

Parallellsystem – to forsyningskilder

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?