990-91111L-031

Översikt över parallellsystem

UIB Frånkopplingsenhet för enhetens ingång
SSIB Frånkopplingsenhet för statisk omkopplares ingång
IMB Frånkopplingsenhet för internt underhåll
UOB Frånkopplingsenhet för enhetens utgång
SIB Frånkopplingsenhet för systemisolering
BB Frånkopplingsenhet för batteri
MBB Frånkopplingsenhet för underhållsbypass
OBS: I Schneider Electrics litteratur används ”frånkopplingsenhet” som en allmän term som omfattar kretsbrytare eller omkopplare eftersom deras position kan variera beroende på konfigurationen. Detaljer om den individuella konfigurationen finns i kopplingsschemat och/eller genom att läsa symbolen på framsidan av varje frånkopplingsenhet.

Förenklat 1+1 parallellsystem

Galaxy VS kan stödja 2 UPS-enheter i ett förenklat 1+1 parallellsystem för redundans med delad UIB och SSIB.

Förenklat 1+1 parallellsystem – enkelmatad försörjning

Förenklat 1+1 parallellsystem – dubbel försörjning

Parallellsystem med individuell UIB och SSIB

Galaxy VS kan stödja upp till 4 UPS:er parallellt för kapacitet och upp till 3+1 UPS:er parallellt för redundans med individuell UIB och SSIB.

OBS: IMB kan endast användas i förenklade 1+1 parallellsystem. I alla andra parallellsystem måste en extern MBB medfölja och IMB* måste låsas i det öppna läget.

Parallellsystem – enkelmatad försörjning

Parallellsystem – dubbel försörjning

Parallellsystem med delad UIB och SSIB

Galaxy VS kan stödja upp till 4 UPS:er parallellt för kapacitet och upp till 3+1 UPS:er parallellt för redundans med delad UIB och SSIB.

OBS: IMB kan endast användas i förenklade 1+1 parallellsystem. I alla andra parallellsystem måste en extern MBB medfölja och IMB* måste låsas i det öppna läget.

Parallellsystem – enkelmatad försörjning

Parallellsystem – dubbel försörjning

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?