990-91111J-032

ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับระบบเดี่ยว

  1. การเตรียมการติดตั้ง
  2. สำหรับ UPS ที่ไม่ได้ติดตั้งโมดูลพลังงานไว้: ติดตั้งโมดูลไฟฟ้า
  3. ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (เป็นทางเลือก)
  4. เฉพาะระบบต่อลงดิน TN-C/480 V (ไม่เชื่อมต่อนิวตรอน):เตรียม UPS สำหรับระบบต่อลงดิน Solid-Grounded
  5. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
  6. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ
  7. เชื่อมต่อสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
  8. เชื่อมต่อสายสัญญาณจากสวิตช์เกียร์และผลิตภัณฑ์เสริมของผู้ผลิตอื่น
  9. เชื่อมต่อสายเคเบิลสื่อสารภายนอก
  10. เพิ่มฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ
  11. การติดตั้งขั้นสุดท้าย
สำหรับการเคลื่อนย้ายหรือเลิกใช้งาน UPS หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น โปรดดู การรื้อถอนหรือย้าย UPS ไปยังตำแหน่งใหม่
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?