Przygotowanie do montażu
![]() |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Nie wierć ani nie wycinaj dziur na kable lub przepusty
kablowe w zainstalowanej płycie montażowej i nie wierć
ani nie przebijaj dziur w pobliżu zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
- Zdejmij panel przedni.
-
Zdejmij główną pokrywę:
- Odkręć śruby i podnieś górną pokrywę.
- Przesuń górną pokrywę do tyłu, aby ją zdjąć. Należy teraz odłączyć wypustki w tylnej części pokrywy górnej z gniazd w tylnej części zasilacza UPS.
- Zdemontuj osłonę baterii. Odłącz zaciski baterii od przedniej części modułów baterii.
- Zdejmij tylne płyty montażowe i przepusty szczotkowe z zasilacza UPS. Służą do poprowadzenia przewodu sygnałowego.
-
Wykonaj
jedną z poniższych czynności:
- W przypadku instalacji bez przepustów kablowych: Ponownie zamontuj przepusty szczotkowe.
- W przypadku instalacji z przepustami kablowymi: Wywierć dziurę na przepusty kablowe w tylnych płytach montażowych, zamontuj przepusty kablowe i ponownie zamontuj płyty montażowe.
- Poprowadź kable sygnałowe non-Class 2/non-SELV przez lewą osłonę szczotkową/montażową i do zasilacza UPS.
- Poprowadź kable sygnałowe Class 2/SELV przez środkową osłonę szczotkową/montażową i do zasilacza UPS.
- Poprowadź zewnętrzne kable komunikacyjne, łączące się ze skrzynką kontrolną przez prawą tylną osłonę szczotkową/montażową i przez kanał kablowy do przedniej części zasilacza UPS.
- Zdemontuj lewą płytę montażową z tylnej części zasilacza UPS.
- Wywierć/wytnij dziury na kable zasilające/przepusty kablowe w płycie montażowej. Zamontuj przepusty kablowe (poza zestawem), jeśli to konieczne.
- Zdemontuj prawą tylną płytę, aby uzyskać lepszy dostęp.