990-91261F-004

Oversigt over installationspakker

Installationspakke 0M-88357

Del Brugt i Antal enheder
USB-kabel
960-0598
Tilslut Modbuskablerne. 1
150 ohm modstand
110-0151-Z
10
Terminalstik
730-0532
2

Valgfrit seismisk sæt GVSOPT002

Del Brugt i Antal enheder
M8 x 20 mm bolt med spændeskive Installer det seismiske forankringsbeslag (ekstraudstyr). 12
Bagerste anker
870-97772
1
Bagerste forankringsbeslag
870-31131
1
Forreste forankringsbeslag
870-31132
1
Bagerste forbindelsesplade
870-31554
Bruges til installation med et tilstødende produkt. Følg instruktionerne i installationsmanualen for det tilstødende produkt. 1

Valgfri parallelpakke GVSOPT006

0H-9255
Del Brugt i Antal enheder
PBUS1-kabel 0W6268 Tilslut PBUS-kablerne. 1
PBUS2-kabel 0W6267 1
Meldekontakt
540-9255
Tilslut IMB-signalkabler i et forenklet 1+1 parallelsystem. 2
Denne pakke indeholder dele til brug sammen med andre UPS-modeller, som ikke er relevante for denne installation.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?