990-91261D-031

Anslut kraftkablarna till systemet för dubbel försörjning

OBS!
Risk för utrustningsskador
För att säkerställa korrekt lastfördelning i bypassdrift i ett parallellsystem:
  • Alla bypasskablar måste ha samma längd för alla UPS-enheter.
  • Alla utgångskablar måste ha samma längd för alla UPS-enheter.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
OBS: UPS:en är konfigurerad för TNS-jordningssystem Installation med tre ledare via en monteringsvinkel kommer att resultera i högre läckström.
  1. Endast för TN-C/3-ledarsystem: Flytta byglingsskenorna från läge (A) till läge (B) för att ansluta N-skenan till G/PE-samlingsskenan.

    UPS:en bakifrån

  2. Ta bort de tre byglingsskenorna för enkel matning.

    Vy av UPS-enhet bakifrån – dubbel försörjning

  3. Anslut kraftkablarna som visas:
    1. Anslut utrustningens jordledare/PE-kablar.
    2. Anslut ingångskablarna.
    3. Anslut bypasskablarna.
    4. Anslut utgångskablarna.
    5. För installation med ett externt placerat modulärt batteriskåp: Anslut DC-kablarna till DC-samlingsskenorna.
    6. För installation med ett intilliggande modulärt batteriskåp: Se Anslut kraftkablarna från ett intilliggande modulärt batteriskåp.

    Vy av UPS-enhet bakifrån – dubbel försörjning

    OBSERVERA
    Risk för utrustningsskador
    Se till att kabelskorna är ordentligt fästa. Dra inte i kablarna, för då kan kabelskorna röra på sig och bulten lossna.
    Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
QR code for this page

Var det här till hjälp?