990-91263A-032

ติดตั้งท่อร้อยสายไว้บนตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลและ UPS ระยะไกลซึ่งมีพิกัดสูงสุด 50 kW: ทำขั้นตอนด้านล่างที่ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1

ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลและ UPS ระยะไกลซึ่งมีพิกัดสูงสุด 50 kW: ทำขั้นตอนด้านล่างที่ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลทั้งหมด

  1. ถอดท่อร้อยสายออกจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

    มุมมองด้านหลังของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

  2. ถอดเพลตเข้าสายด้านบนหรือด้านล่างออกจากท่อร้อยสาย
  3. เจาะ/ตอกรูไว้สำหรับสายไฟ/ท่อร้อยสายที่ด้านบนหรือด้านล่างของเพลตเข้าสาย ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ไม่ได้ให้มา) หากเหมาะสม
    อันตราย
    อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
    ห้ามเจาะหรือตอกรูหากมีเพลตติดตั้งไว้ และห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูในระยะที่ใกล้กับตู้
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
  4. ติดตั้งเพลตเข้าสายด้านบนหรือด้านล่างของท่อร้อยสายกลับเข้าที่
  5. ติดตั้งท่อร้อยสายไว้บนตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล โปรดทราบว่าท่อร้อยสายควรมีการติดตั้งในตำแหน่งถอยหลัง

    มุมมองด้านหลังของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?