990-91263A-016

Menghubungkan Kabel Daya untuk UPS dengan Nilai Terukur di atas 50 kW

PEMBERITAHUAN
Risiko kerusakan alat
Untuk instalasi dengan UPS yang memiliki nilai terukur di atas 50 kW, kabel DC dari setiap lemari baterai modular harus dihubungkan secara langsung pada UPS.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
  1. Untuk UPS jarak jauh:
    1. Hubungkan kabel PE dan kabel DC (tidak disediakan) dalam setiap lemari baterai modular
    2. Rutekan kabel PE dan DC keluar melalui kotak konduit dan ke dalam area pengabelan daya UPS.
    3. Ikuti panduan instalasi UPS untuk menghubungkan kabel PE dan DC di UPS.

    Tampak Depan Lemari Baterai Modular untuk UPS Jarak Jauh

  2. Untuk UPS yang berdekatan untuk baterai eksternal:
    1. Hubungkan kabel sinyal PE yang disediakan (0W49449) di antara lemari baterai modular seperti yang ditunjukkan.

      Tampak Depan Dua Lemari Baterai Modular

    2. Hubungkan kabel PE dari kit opsional GVSOPT030 di lemari baterai modular 1 dan rutekan kabel PE melalui sisi kanan dan ke dalam area pengabelan daya UPS.
    3. Hubungkan kabel DC dari kit opsional GVSOPT030 di setiap lemari baterai modular dan rutekan kabel DC melalui sisi kanan dan ke dalam area pengabelan daya UPS. Kabel DC dirutekan melalui lemari baterai modular.
    4. Ikuti panduan instalasi UPS untuk menghubungkan kabel PE dan DC di UPS.

    Tampak Depan Lemari Baterai Modular 1

    Tampak Atas Lemari Baterai Modular

Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.