990-91263A-016

Instalasi Akhir

BAHAYA
Bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Baterai bisa menimbulkan risiko sengatan listrik dan arus hubungan pendek tingkat tinggi. Tindakan pencegahan berikut harus dipatuhi saat menangani baterai
  • Lepaskan jam tangan, cincin, atau benda logam lainnya.
  • Gunakan alat dengan pegangan berinsulasi.
  • Kenakan kacamata pelindung, sarung tangan, dan sepatu bot.
  • Jangan meletakkan peralatan atau komponen logam di atas baterai.
  • Putuskan sumber pengisian daya sebelum menghubungkan atau memutuskan hubungan terminal baterai.
  • Periksa apakah baterai terarde secara asal-asalan. Jika terarde secara tidak disengaja, lepaskan sumber pengisian daya dari arde. Menyentuh bagian mana pun dari baterai yang diarde bisa menyebabkan sengatan listrik. Kemungkinan terjadinya sengatan listrik semacam itu bisa diminimalkan asalkan pengardean tersebut dilepas selama proses instalasi dan pemeliharaan (berlaku untuk perangkat dan komponen pasokan baterai perangkat kendali jarak jauh yang tidak memiliki sirkuit catu daya terarde).
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
PERINGATAN
risiko kerusakan alat
Sebelum memasang baterai pada sistem, tunggu hingga sistem siap untuk dinyalakan. Jangka waktu mulai dari pemasangan baterai hingga sistem UPS dinyalakan tidak boleh lebih dari 72 jam atau 3 hari.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius, atau kerusakan alat.
  1. Turunkan kaki pengatur kedataran depan dan belakang pada lemari baterai modular dengan kunci pas hingga terpasang dengan kukuh di lantai. Gunakan waterpass untuk memastikan tingkat kedataran lemari baterai modular.
    PEMBERITAHUAN
    Risiko kerusakan alat
    Jangan pindahkan lemari setelah kaki pengatur kedataran diturunkan.
    Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
  2. Untuk penumpuan seismik saja:
    1. Pasangkan braket penumpu depan seismik pada lemari baterai modular dengan baut M8 yang disediakan.
    2. Pasangkan braket penumpu depan seismik pada lemari baterai modular ke lantai. Gunakan perangkat keras yang sesuai untuk jenis lantai yang ada – diameter lubang pada braket penumpu bagian depan adalah ø18 mm.
  3. Tetapkan BB pemutus baterai ke posisi terbuka (MATI).
  4. Dorong modul baterai ke dalam slot. Isi rak dari bagian bawah ke atas.
  5. Turunkan pegangan modul baterai dan kencangkan pegangan ke rak dengan sekrup yang tersedia.
  6. Pasangkan kembali pelat dan penutup yang ditunjukkan.
  7. Hubungkan terminal baterai ke bagian depan modul baterai.

    Tampak Depan Modul Baterai

  8. Pasangkan kembali penutup baterai.
  9. Pasangkan kembali panel depan.
    1. Sisipkan dua tab pada bagian bawah panel depan lemari baterai modular dengan sudut yang miring.
    2. Hubungkan kembali tali pengikat panel depan ke lemari baterai modular.
    3. Tutup panel depan dan kunci dengan kedua kenop pengunci.
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.