990-91263A-006

Conexión de cables de alimentación para un SAI de más de 50 kW

AVISO
Riesgo de daño en el equipo
En el caso de instalaciones con un SAI de más de 50 kW, los cables de CC de cada armario de baterías modulares deben conectarse directamente en el SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. Para SAI remoto:
    1. Conecte el cable de PE y los cables de CC (no suministrados) en cada armario de baterías modulares.
    2. Pase los cables de PE y de CC por el conducto hasta la zona del cableado de alimentación del SAI.
    3. Consulte el manual de instalación del SAI para conectar los cables de PE y de CC al SAI.

    Vista frontal del armario de baterías modulares para SAI remoto

  2. Para SAI en fila con baterías externas:
    1. Conecte el cable de PE (0W49449) que se suministra entre los armarios de baterías modulares como se muestra.

      Vista frontal de dos armarios de baterías modulares

    2. Conecte el cable de PE del kit opcional GVSOPT030 en el armario de baterías modulares 1. A continuación, pase el cable por el lado derecho hasta la zona del cableado de alimentación del SAI.
    3. Conecte los cables de CC del kit opcional GVSOPT030 en cada armario de baterías modulares. A continuación, pase los cables por el lado derecho hasta la zona del cableado de alimentación del SAI. Los cables de CC se pasan por los armarios de baterías modulares.
    4. Consulte el manual de instalación del SAI para conectar los cables de PE y de CC al SAI.

    Vista frontal del armario de baterías modulares 1

    Vista superior de los armarios de baterías modulares

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.