990-91263A-004

Tilslut strømkablerne til en UPS klassificeret til over 50 kW

BEMÆRK
Fare for skade på udstyret
Ved installationer med en UPS klassificeret til over 50 kW, skal DC kablerne fra hvert modulært batteriskab tilsluttes direkte til UPS'en.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  1. Til ekstern UPS:
    1. Tilslut PE-kablet og DC kablerne (medfølger ikke) i hvert modulært batteriskab.
    2. Før PE- og DC kablerne ud gennem kabelgennemføringsboksen og ind i UPS'ens kabelforbindingsområde.
    3. Følg UPS-installationsmanualen for at forbinde PE- og DC kablerne i UPS'en.

    Det modulære batteriskab til fjernopstillet batteriskab set forfra

  2. Til tilstødende UPS til eksterne batterier:
    1. Tilslut det medfølgende PE-kabel (0W49449) mellem de modulære batteriskabe som vist.

      To modulære batteriskabe set forfra

    2. Tilslut PE-kablet fra valgfrie pakke GVSOPT030 i modulært batteriskab 1 og før PE-kablet gennem højre side og ind i UPS'ens kabelforbindingsområde.
    3. Tilslut DC kablerne fra valgfrie pakke GVSOPT030 i modulært batteriskab, og før DC kablerne gennem højre side og ind i UPS'ens kabelforbindingsområde. DC kablerne føres gennem de modulære batteriskabe.
    4. Følg UPS-installationsmanualen for at forbinde PE- og DC kablerne i UPS'en.

    Modulært batteriskab 1 set forfra

    Modulære batteriskabe set ovenfra

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.