990-91263A-016

Menyiapkan Lemari Baterai Modular 1 untuk Kabel Sinyal

  1. Lepaskan pelat penekan dan pelat sikat dari sisi belakang dari lemari baterai modular 1.

    Tampak Belakang Lemari Baterai Modular 1

  2. Lakukan salah satu dari tindakan berikut ini:
    • Untuk instalasi tanpa konduit: Pasangkan kembali pelat sikat.
    • Untuk instalasi dengan konduit: Bor satu lubang pada pelat penekan untuk konduit, pasangkan konduit, dan pasangkan kembali pelat penekan.

    Tampak Belakang Lemari Baterai Modular 1 Tanpa Konduit

    Tampak Belakang Lemari Baterai Modular 1 dengan Konduit

  3. Rutekan kabel sinyal Class 2/SELV melalui bagian kiri pelat penekan dan ke dalam lemari baterai modular 1.
  4. Rutekan kabel sinyal non-Class 2/non-SELV melalui bagian kanan pelat penekan dan ke dalam lemari baterai modular 1.
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.