Conexión de cables de alimentación para un SAI de hasta 50 kW
| AVISO |
|---|
|
Riesgo de daño en el equipo
Únicamente conecte los cables de CC entre disyuntores
de batería en instalaciones con un SAI de hasta 50 kW. En
el caso de instalaciones con un SAI de más de 50 kW, los
cables de CC de cada armario de baterías modulares deben conectarse
directamente en el SAI. Consulte Conexión de cables de alimentación para un SAI de
más de 50 kW.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
- Conecte el cable de PE (0W49449) que se suministra entre los armarios de baterías modulares como se muestra.
- Conecte los cables de CC (0W49426) que se suministran entre los armarios de baterías modulares como se muestra.
- Para SAI remoto:
- Para SAI en fila con baterías internas:
- Conecte el cable de PE (0W49449) y los cables de CC (0W49426) suministrados en el SAI. Consulte el manual de instalación del SAI para conectar y pasar los cables de PE y de CC al SAI.
- Conecte los cables de PE y de CC en el armario de baterías modulares 1.
- Para SAI en fila con baterías externas:
- Conecte el cable de PE (0W13065) y los cables de CC (0W13071) del kit opcional GVSOPT030 en el armario de baterías modulares 1.
- Pase los cables de PE y de CC por el lado derecho hasta la zona del cableado de alimentación del SAI.
- Consulte el manual de instalación del SAI para conectar los cables de PE y de CC al SAI.