990-91263A-006

Instalación del anclaje antisísmico (opcional)

  1. Monte en el suelo los anclajes posteriores. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en el anclaje posterior es de ø14 mm. Use la placa de interconexión posterior con varios armarios de baterías modulares y/o un SAI en fila.
  2. Instale el soporte de anclaje posterior en los armarios de baterías modulares con los pernos M8 que se suministran.

    Vista posterior del armario de baterías modulares

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.