990-91263A-032

ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (เป็นทางเลือก)

  1. ติดตั้งสมอด้านหลังเข้าที่พื้น ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับชนิดของพื้น – เส้นผ่านศูนย์กลางของรูในสมอด้านหลัง คือ ø14 มม. ใช้แผ่นเพลตเชื่อมต่อด้านหลังกับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลหลายตู้ และ/หรือ UPS ที่อยู่ติดกัน
  2. ติดตั้งโครงยึดสมอด้านหลังบนตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลโดยใช้สลักเกลียว M8 ที่ให้มา

    มุมมองด้านหลังของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.