990-91263A-031

Installera jordbävningsskydd (Option)

  1. Sätt fast det bakre fästet i golvet. Använd lämplig skruv för golvtypen – håldiametern i det bakre fästet är ø14 mm. Använd den bakre sammankopplingsplattan med flera modulära batteriskåp och/eller en intilliggande UPS.
  2. Installera den bakre skenan på UPS-enheten på det modulära batteriskåpet med de medföljande M8-bultarna.

    Vy av modulärt batteriskåp bakifrån

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.