并机系统概述
| UIB | 设备输入断路器 |
| SSIB | 静态开关输入断路器 |
| IMB | 内部维修断路器 |
| UOB | 设备输出断路器 |
| SIB | 系统隔离断路器 |
| BB | UPS 内部电池的电池断路器以及外部电池解决方案(如有)中的电池断路器 |
| MBB | 外部维修旁路断路器 |
简化 1+1 并机系统
Galaxy VS 支持使用 2 台 UPS 组成简化 1+1 冗余并机系统,其中包含共用的设备输入断路器 UIB 和静态开关输入断路器 SSIB。
带独立的设备输入断路器 UIB 和静态开关输入断路器 SSIB 的并机系统
Galaxy VS 支持使用最多 4 台 UPS 组成容量并机系统,使用最多 3+1 台 UPS 组成冗余并机系统,其中包含独立的设备输入断路器 UIB 和静态开关输入断路器 SSIB。
带共用的设备输入断路器 UIB 和静态开关输入断路器 SSIB 的并机系统
Galaxy VS 支持使用最多 4 台 UPS 组成容量并机系统,使用最多 3+1 台 UPS 组成冗余并机系统,其中包含共用的设备输入断路器 UIB 和静态开关输入断路器 SSIB。