990-91317G-034

Seçenekler

Konfigürasyon Seçenekleri

  • eConversion modu

  • Kompakt tasarım, yüksek yoğunluklu teknoloji ve modüler mimari

  • Dahili akü modülleri

  • Tek veya çift şebeke

  • Güç artırımı için paralel sistemde 4 + 0 UPS'e kadar

  • Yedekleme için paralel sistemde 3 + 1 UPS'e kadar

  • Arka kablo girişi

  • EcoStruxure IT uyumlu

  • Jeneratör uyumlu

  • Dokunmatik LCD

  • Herhangi bir çalışma modunda güç modülünün değiştirilmesi (Live Swap)*

  • ECO modu

Donanım Seçenekleri

Bkz. Seçenekler İçin Ağırlıklar ve Boyutlar.

NOT: Burada listelenen tüm donanım seçenekleri tüm bölgelerde kullanılamayabilir.

Güç Modülü

  • Güç modülü 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Bakım Bypass Paneli

Servis işlemleri sırasında UPS'in tamamen izole edilmesi için bakım bypass paneli. Yalnızca tek UPS veya yedek 1 + 1 paralel sistem için.

  • 10-20 kW bakım bypass paneli (GVSBPSU10K20H)

  • 20-60 kW bakım bypass paneli (GVSBPSU20K60H)

İki UPS için Paralel Bakım Bypass Paneli

Paralel bir sistemde iki UPS'in tamamen izole edilmesi için bakım bypass paneli. Yedekleme için 1 + 1 paralel sistemde 10-30 kW, kapasite için 2 + 0 paralel sistemde 20-60 kW.

  • 10-30 kW bakım bypass paneli (GVSBPAR10K30H)

Yardımcı Kabinler

  • Boş yardımcı kabin (GVEAC7)

Opsiyonel Kurulum Setleri

  • UPS için sismik set (GVSOPT017)

  • UPS için paralel set (GVSOPT006)

  • UPS için Canlı Değiştirme kiti (GVSOPT039)

Opsiyonel Ağ Yönetim Kartı

  • Modbus, Ethernet ve AUX sensörlü Ağ Yönetim Kartı LCES2 (AP9644)

Hava Filtresi

  • Hava filtresi (GVSOPT015)

Akü Modülleri

7 Ah akıllı akü modülü.

  • Galaxy VS 7 Ah akıllı akü modülü (GVSBTU)

  • Galaxy VS 7 Ah akıllı modüler akü grubu (GVSBT4)

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.