990-91317G-034

Yük Güç Katsayısından Dolayı Güç Düşürme

Güç düşüşü olmadan 0,7 önde gelen - 0,7 geciken

UPS güçleri UPS çıkış
Geciken Önde gelen
PF = 1 PF = 0.7 PF = 0.8 PF = 0.9 PF = 0.9 PF = 0.8 PF = 0.7
10 kVA / kW

10 kVA / 7 kW

10 kVA/ 8 kW

10 kVA/ 9 kW

10 kVA/ 9 kW

10 kVA/ 8 kW

10 kVA / 7 kW

15 kVA / kW

15 kVA/ 10,5 kW

15 kVA / 12 kW

15 kVA / 13,5 kW

15 kVA / 13,5 kW

15 kVA / 12 kW

15 kVA/ 10,5 kW

20 kVA/kW

20 kVA / 14 kW

20 kVA / 16 kW

20 kVA / 18 kW

20 kVA / 18 kW

20 kVA / 16 kW

20 kVA / 14 kW

30 kVA/kW

30 kVA / 21 kW

30 kVA / 24 kW

30 kVA / 27 kW

30 kVA / 27 kW

30 kVA / 24 kW

30 kVA / 21 kW

40 kVA/kW

40 kVA / 28 kW

40 kVA / 32 kW

40 kVA / 36 kW

40 kVA / 36 kW

40 kVA / 32 kW

40 kVA / 28 kW

50 kVA/kW

50 kVA / 35 kW

50 kVA / 40 kW

50 kVA / 45 kW

50 kVA / 45 kW

50 kVA / 40 kW

50 kVA / 35 kW

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?