990-91261D-004

Conexión de los cables de señalización del IMB para sistemas en paralelo 1+1 simplificados

NOTA: Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación para garantizar un aislamiento suficiente.
  1. Retire el módulo de conmutación estático de la placa frontal en ambos SAI.

    Vista frontal del SAI

  2. Instale un conmutador AUX adicional (suministrado) en el disyuntor de mantenimiento interno (IMB) en ambos SAI.
  3. Conecte los cables de señalización de non-Class 2/non-SELV entre los dos SAI:
    1. Conecte los cables de señalización de non-Class 2/non-SELV (no se suministran) de los terminales 21 y 22 del conmutador AUX en el disyuntor de mantenimiento interno (IMB) del SAI 1 a J6614-5 y J6614-6 en la placa 640-4843 in UPS del SAI 2, como se muestra.
    2. Conecte los cables de señalización de non-Class 2/non-SELV (no se suministran) de los terminales 21 y 22 del conmutador AUX en el disyuntor de mantenimiento interno (IMB) del SAI 2 a J6614-5 y J6614-6 en la placa 640-4843 in UPS del SAI 1, como se muestra.

    Vista frontal de un sistema en paralelo 1+1 simplificado

  4. Vuelva a colocar la tapa frontal y el módulo de conmutación estático en ambos SAI.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?