990-91216B-016

Hubungkan Kabel Sinyal untuk Easy UPS 3S dan Easy UPS 3M

CATATAN: Rutekan kabel sinyal secara terpisah dari kabel daya dan rutekan kabel Class 2/SELV secara terpisah dari kabel non-Class 2/non-SELV.
  1. Lepaskan tiga lampu indikator pemutus dan label lampu indikator pemutus dari panel bypass pemeliharaan. Lampu indikator pemutus tidak dapat digunakan pada Easy UPS 3S dan Easy UPS 3M.
  2. Pasangkan tiga colokan blanking bulat (tidak disediakan) pada lubang di pintu bagian dalam.
  3. Pada blok terminal kendali, lepaskan koneksi internal untuk lampu indikator pemutus (pin 1-6).
  4. Pada blok terminal kendali, lakukan modifikasi pada koneksi internal untuk sakelar AUX MBB (pin 11–14) dari Biasanya Tertutup (NC) menjadi Biasanya Terbuka (NO).
  5. Hubungkan kabel sinyal non-Class 2/non-SELV dari blok terminal kendali pada panel bypass pemeliharaan paralel ke UPS 1 dan UPS 2. Ikuti salah satu dari opsi berikut:
    • Untuk Easy UPS 3S: Hubungkan ke J5 di UPS ATAU ke J6 dan J7 di UPS.
    • Untuk Easy UPS 3M: Hubungkan ke J8 di UPS.

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

     
  6. Tarik kabel sinyal yang kendur dan kencangkan kabel sinyal ke pengikat kabel.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?