990-91216D-025

Podłączenie przewodów sygnałowych dla zasilaczy Easy UPS 3S i Easy UPS 3M

UWAGA: Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV.
  1. Zdemontuj trzy diody wskaźników wyłączników oraz etykiety diod wskaźników wyłączników z panelu obejścia serwisowego. Zasilacze Easy UPS 3S i Easy UPS 3M nie obsługują diod wskaźników wyłączników.
  2. Zamontuj trzy okrągłe zaślepki (nie ma ich w zestawie) w otworach w drzwiczkach wewnętrznych.
  3. Na sterującym bloku zaciskowym usuń wewnętrzne połączenia diod wskaźników wyłączników (styki 1-6).
  4. Na sterującym bloku zaciskowym zmień wewnętrzne połączenie przełączników MBB AUX (styki 11-14) z normalnie zamkniętego (NC) na normalnie otwarte (NO).
  5. Podłącz przewody sygnałowe non-Class 2/non-SELV z kontrolnego bloku zaciskowego w panelu obejścia serwisowego do zasilacza UPS 1 i 2. Postępuj według jednej z poniższych opcji:
    • W przypadku zasilacza Easy UPS 3S: Podłącz do styku J5 w zasilaczach UPS LUB do styków J6 i J7 w zasilaczach UPS.
    • W przypadku zasilacza Easy UPS 3M: Podłącz do styku J8 w zasilaczach UPS.

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

     
  6. Podciągnij przewody sygnałowe i przymocuj je do wsporników kabli.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.