990-91216B-004

Slut signalkablerne til Easy UPS 3S og Easy UPS 3M

BEMÆRK: Fremfør signalkablerne adskilt fra strømkablerne, og fremfør Class 2/SELV-kablerne adskilt fra non-Class 2/non-SELV-kablerne.
  1. Fjern de tre afbryderindikatorlamper og tilhørende indikatorlampeetiketter fra vedligeholdelsesbypasspanelet. Afbryderindikatorlamperne understøttes ikke for Easy UPS 3S og Easy UPS 3M
  2. Monter tre runde blindpropper (medfølger ikke) i hullerne i den indre dør.
  3. Fjern de interne forbindelser til afbryderindikatorlamperne (ben 1-6) på kontrolklemrækkerne.
  4. På kontrolklemrækken ændres den interne forbindelse til MBB meldekontakterne (ben 11-14) fra normalt lukket (NC) til normalt åben (NO).
  5. Slut non-Class 2/non-SELV-signalkablerne fra kontrolklemrækken i det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel til UPS 1 og UPS 2. Følg en af nedenstående procedurer:
    • For Easy UPS 3S: Slut til J5 i UPS-enhederne ELLER til J6 og J7 i UPS-enhederne.
    • For Easy UPS 3M: Slut til J8 i UPS-enhederne.

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

     
  6. Stram signalkablerne, og fastgør dem til kabelaflastningerne.
QR code for this page

Var dette nyttigt?