拆除 UPS 或将其移至新位置
- UPS 完全关机 - 遵循 UPS 操作手册说明。
- 将电池断路器 BB 锁定在 UPS 上的断开 (OFF) 位置。
- 将维修旁路机柜/维修旁路面板/开关设备中的所有断路器锁定在 OFF(断开)位置。
- 将开关设备/电池解决方案中的所有电池断路器锁定在 OFF(断开)位置。
- 打开 UPS 前门。
- 将内部维修断路器 IMB 锁定在 OFF(断开)位置。
- 拆下 UPS 的功率模块:
小心 超重负荷!功率模块很重,需要两个人抬起。- 20 kW 功率模块的重量为 25 kg (55 lb)。
- 50 kW 功率模块的重量为 38 kg (84 lb)。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。- 拆下螺钉,然后按解锁开关。
- 将功率模块拉出一半:锁定机制可防止功率模块被完全拉出。
- 按下功率模块两侧的释放按钮以解锁,然后拆下功率模块。
- 在空功率模块插槽前面安装挡板(如有)。
- 妥善保存功率模块以备装回。
警告 小心设备损坏- 存放功率模块的环境温度:-15 ~ 40 °C (5 ~ 104 °F),湿度:10 - 80% 无冷凝
- 将功率模块存放在原始包装中。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
- 拆下电池盖板和中部盖板。
- 从所有电池模块正面断开电池接线端子连接。
- 拆下上面三排的电池模块。将电池模块放置在最下面两排,以增加重量稳定性。
小心 超重负荷!电池模块很重,需要两个人抬起。- 电池模块重 32 kg (71 lb)。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。- 拧下电池模块把手的螺钉并将把手向上扳。
- 小心地将电池模块从插槽中拉出。
- 妥善保存电池模块以备装回。
警告 小心设备损坏- 如果 UPS 系统长时间处于断电状态,建议您至少每个月为 UPS 系统的电池充电一次,每次充电 24 小时。这样可为已安装的电池模块充电,同时避免因深度放电造成的不可逆转的损坏。
- 存放电池模块的环境温度:-15 ~ 40 °C (5 ~ 104 °F)。
- 将电池模块存放在原始包装中。
- 存放在 -15 ~ 25 °C (5 ~ 77 °F) 环境中的电池模块必须每六个月充电一次,避免因深度放电造成的损坏。存放在超过 25 °C (77 °F) 环境中的电池模块必须相应缩短充电间隔。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
- 使用万用表笔穿过透明盖板上的孔,测量并确认输入、旁路、输出、零线和 DC 没有电压。
- 拆下透明盖。
- 在继续操作前,测量并确认每个输入/旁路/输出接线端子上没有电压。
- 断开并拆下 UPS 的所有电源线。详见连接电源线。
- 对于带相邻模块电池柜的 UPS 系统:断开并拆下 UPS 中的 DC 延长铜排和电池线缆。详见连接来自相邻模块电池柜的电源线缆。妥善保存 DC 延长铜排和电池线缆以备装回。
- 拆下所示的盖板。
- 断开并拆下 UPS 正面的所有信号线。对于带模块电池柜的 UPS 系统:详见连接来自模块电池柜的信号线。对于简化 1+1 并机 UPS 系统:详见连接简化 1+1 并机系统的 IMB 信号线。
- 对于带维修旁路机柜的 UPS 系统:拆下 UPS 和维修旁路机柜之间的互联五金件。详见维修旁路机柜随附的安装手册。妥善保存所有部件以备装回。
- 对于带相邻模块电池柜的 UPS 系统:拆下 UPS 与相邻电池柜之间的互联五金件。详见相邻电池柜随附的安装手册。妥善保存所有部件以备装回。
- 重新装回所有拆下的盖板。关闭并锁定前门。
- 拆下 UPS 正面的抗震固定支架(如有)。妥善保存以备装回。
- 抬起 UPS 的支脚,直至脚轮与地面完全接触。
- 现在您就可以通过脚轮移动
UPS。
警告 当心倾倒- UPS 的脚轮专用于在平坦、坚硬和水平表面上运输。
- UPS 的脚轮适用于短距离(即同一建筑内)运输。
- 缓慢移动,同时密切注意地面状况和 UPS 平衡情况。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。 - 拆下 UPS 背部的抗震固定支架(如有)和地面上的抗震固定件(如有)。妥善保存以备装回。详见安装抗震固定支架(可选)。
- 对于运输距离较长或不适合使用
UPS 脚轮的情况:
警告 当心倾倒如果运输距离较长或不适合使用 UPS 脚轮,请确保:- 运输人员具有必要技能并经过相应培训;
- 使用适当工具安全抬起和运输 UPS;
- 采用适当保护措施(例如包裹或包装)防止产品受损。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。运输要求:
-
将 UPS 直立固定在托盘中央,托盘最小尺寸:805 mm x 1060 mm (32 in x 42 in))。托盘必须能够承受 UPS 的重量(496 kg (1094 lb),未安装功率模块,且 UPS 中最下面两排装有电池模块)
-
采用适当方法将 UPS 固定到托盘上。
-
原运输托盘和原运输架如未损坏,可以继续使用。
危险 当心倾倒- UPS 放置到托盘上后必须立即妥善固定。
- 固定用五金件必须足够坚固,能够承受装卸和运输过程中的振动和冲击。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。警告 避免异常操作切勿使用叉车/托盘车直接通过框架吊起/托起 UPS,以免造成框架弯曲或损坏。未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。 - 执行以下操作之一:
- 拆除 UPS,或
- 将 UPS 移至新位置进行安装。
- 仅适用于在新位置安装
UPS:按照安装手册在新位置安装
UPS。有关安装概述,请参阅单机系统安装步骤或并机系统安装步骤。启动操作必须由施耐德电气工程师来完成。
危险 小心触电、爆炸或电弧启动操作必须由施耐德电气工程师来完成。未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。