Απόσυρση ή μετακίνηση του UPS σε νέα θέση
- Απενεργοποιήστε πλήρως το UPS - ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο λειτουργίας του UPS.
- Κλείδωμα/αποσύνδεση του διακόπτη μπαταρίας BB στην ανοικτή θέση (ΕΚΤΟΣ) στο UPS.
- Κλειδώστε/αποσυνδέστε όλους τους διακόπτες στο ερμάριο παράκαμψης συντήρησης/τον πίνακα παράκαμψης συντήρησης/τον διακόπτη στη θέση ΕΚΤΟΣ (ανοικτή).
- Κλειδώστε/αποσυνδέστε όλους τους διακόπτες μπαταρίας στον πίνακα διανομής/λύση μπαταρίας στη θέση ΕΚΤΟΣ (ανοικτή).
- Ανοίξτε την μπροστινή πόρτα του UPS.
- Κλειδώστε/αποσυνδέστε τον εσωτερικό διακόπτη συντήρησης IMB στη θέση ΕΚΤΟΣ (ανοικτή).
- Αφαιρέστε
τις μονάδες
τροφοδοσίας
από το UPS:
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βαρύ φορτίοΟι μονάδες ισχύος είναι βαριές και χρειάζονται δύο άτομα για να τις σηκώσουν.- Η μονάδα ισχύος 20 kW ζυγίζει 25 kg (55 lbs).
- Η μονάδα ισχύος 50 kW ζυγίζει 38 kg (84 lbs).
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.- Αφαιρέστε τις βίδες και πατήστε τον διακόπτη ξεκλειδώματος.
- Τραβήξτε προς τα έξω τη μονάδα ισχύος μέχρι τη μέση. Ένας μηχανισμός κλειδώματος εμποδίζει το τράβηγμα ολόκληρης της μονάδας ισχύος.
- Ελευθερώστε την κλειδαριά πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης και στις δύο πλευρές της μονάδας ισχύος και αφαιρέστε τη μονάδα ισχύος.
- Εγκαταστήστε μια πλάκα πλήρωσης (αν είναι διαθέσιμη) μπροστά από την κενή υποδοχή της μονάδας ισχύος.
- Αποθηκεύστε
τις μονάδες
ισχύος με ασφάλεια
μέχρι την επανεγκατάσταση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού- Αποθηκεύετε τις μονάδες ισχύος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -15 έως 40°C (5 έως 104°F), μη συμπυκνούμενη υγρασία 10-80%.
- Αποθηκεύστε τις μονάδες ισχύος στην αρχική των προστατευτική συσκευασία.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τη μεσαία πλάκα.
- Αποσυνδέστε
τους πόλους
της μπαταρίας
από το μπροστινό
μέρος όλων των
μονάδων μπαταρίας.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξουΟι μπαταρίες ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και υψηλού ρεύματος βραχυκυκλώματος. Κατά την εργασία με μπαταρίες, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι ακόλουθες προφυλάξεις:- Το σέρβις των μπαταριών πρέπει να διενεργείται ή να επιβλέπεται από καταρτισμένο προσωπικό που έχει γνώση των μπαταριών και των απαιτούμενων προφυλάξεων. Διατηρείτε το μη καταρτισμένο προσωπικό μακριά από τις μπαταρίες.
- Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά, καθώς ενδέχεται να εκραγούν.
- Μην ανοίγετε, αλλοιώνετε ή αποκόπτετε τις μπαταρίες. Ο ηλεκτρολύτης που εκλύεται είναι βλαβερός για το δέρμα και τα μάτια. Ενδέχεται να είναι τοξικός.
- Βγάλτε τυχόν ρολόγια, δαχτυλίδια ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Χρησιμοποιείτε εργαλεία με μονωμένες λαβές.
- Φοράτε προστατευτικά γυαλιά, γάντια και μπότες.
- Μην τοποθετείτε εργαλεία ή μεταλλικά τμήματα πάνω στις μπαταρίες.
- Ρυθμίστε το διακόπτη μπαταρίας BB σε ανοιχτή θέση (ΕΚΤΟΣ) πριν ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. - Αφαιρέστε
τις μονάδες
μπαταρίας από
τις τρεις επάνω
σειρές. Αφήστε
τις μονάδες
μπαταρίας στις
δύο κάτω σειρές
για να αυξήσετε
τη σταθερότητα
του βάρους.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βαρύ φορτίοΟι μονάδες μπαταρίας είναι βαριές και χρειάζονται δύο άτομα για να τις σηκώσουν.- Η μονάδα μπαταρίας ζυγίζει 32 κιλά (71 λίβρες).
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.- Αφαιρέστε τη βίδα από τη λαβή της μονάδας μπαταρίας και γυρίστε τη λαβή προς τα πάνω.
- Τραβήξτε τη μονάδα μπαταρίας προσεκτικά έξω από την υποδοχή.
- Αποθηκεύστε
τις μονάδες
μπαταρίας σωστά
για επανεγκατάσταση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού- Αν το UPS παραμείνει απενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστούμε να ενεργοποιείτε το UPS για χρονικό διάστημα 24 ωρών, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Αυτό φορτίζει τις εγκατεστημένες μονάδες μπαταρίας, αποφεύγοντας έτσι τη μη αναστρέψιμη ζημιά λόγω βαθιάς εκφόρτισης.
- Αποθηκεύστε τις μονάδες μπαταρίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -15 έως 40°C (5 έως 104°F).
- Αποθηκεύστε τις μονάδες μπαταρίας στην αρχική τους προστατευτική συσκευασία.
- Οι μονάδες μπαταρίας που είναι αποθηκευμένες στους -15 έως 25°C (5 έως 77°F) πρέπει να επαναφορτίζονται κάθε έξι μήνες για να αποφεύγονται ζημιές λόγω βαθιάς εκφόρτισης. Οι μονάδες μπαταρίας που είναι αποθηκευμένες σε θερμοκρασία άνω των 25°C (77°F) πρέπει να επαναφορτίζονται σε μικρότερα χρονικά διαστήματα.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
- Μετρήστε και επαληθεύστε την ΑΠΟΥΣΙΑ τάσης με ανιχνευτή πολυμέτρου μέσω των οπών στο διαφανές κάλυμμα για την είσοδο, την παράκαμψη, την έξοδο, το ουδέτερο και το συνεχές ρεύμα.
- Αφαιρέστε το διαφανές κάλυμμα.
- Μετρήστε και επαληθεύστε την ΑΠΟΥΣΙΑ τάσης σε κάθε ακροδέκτη εισόδου/παράκαμψης/εξόδου πριν συνεχίσετε.
- Αποσυνδέστε και αφαιρέστε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από το UPS. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας.
- Για σύστημα UPS με παρακείμενο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας: Αποσυνδέστε και αφαιρέστε τις γραμμές επέκτασης DC και τα καλώδια της μπαταρίας από το UPS. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας από ένα παρακείμενο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας. Αποθηκεύστε τις ράβδους επέκτασης DC και τα καλώδια της μπαταρίας για επανεγκατάσταση.
- Αφαιρέστε τα υποδεικνυόμενα καλύμματα.
- Αποσυνδέστε και αφαιρέστε τυχόν καλώδια σήματος από το μπροστινό μέρος του UPS. Για σύστημα UPS με παρακείμενα ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας: Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Συνδέστε τα καλώδια σήματος από ένα ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας. Για απλοποιημένο παράλληλο σύστημα UPS 1+1: Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση καλωδίων σήματος 1ΜΒ για απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1.
- Για σύστημα UPS με ερμάριο παράκαμψης συντήρησης: Αφαιρέστε το υλικό διασύνδεσης μεταξύ του UPS και του ερμαρίου παράκαμψης συντήρησης. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με το ερμάριο παράκαμψης συντήρησης. Αποθηκεύστε όλα τα εξαρτήματα για την επανεγκατάσταση.
- Για UPS με παρακείμενο σύστημα ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας: Αφαιρέστε το υλικό διασύνδεσης μεταξύ του UPS και του ερμαρίου παρακείμενη μπαταρία συντήρησης. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με το ερμάριο παρακείμενης μπαταρίας συντήρησης. Αποθηκεύστε όλα τα εξαρτήματα για την επανεγκατάσταση.
- Επανατοποθετήστε όλες τις αφαιρούμενες πλάκες και καλύμματα. Κλείστε και κλειδώστε την μπροστινή πόρτα.
- Εάν υπάρχει, αφαιρέστε το μπροστινό βραχίονα σεισμικής αγκύρωσης από το UPS. Φυλάξτε για μελλοντική επανεγκατάσταση.
- Σηκώστε τα πόδια του UPS μέχρι οι τροχοί να έρθουν σε πλήρη επαφή με το δάπεδο.
- Τώρα μπορείτε
να μετακινήσετε
το UPS κυλώντας
το στο πάτωμα
με τους τροχούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ΚΛΙΣΗΣ- Οι τροχοί του UPS προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά σε επίπεδες, ομαλές, σκληρές και οριζόντιες επιφάνειες.
- Οι τροχοί του UPS προορίζονται για μεταφορά σε μικρές αποστάσεις (π.χ. εντός του ίδιου κτιρίου).
- Κινηθείτε με αργό ρυθμό και δώστε μεγάλη προσοχή στις συνθήκες του δαπέδου και στην ισορροπία του UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό. - Εάν υπάρχει, αφαιρέστε το πίσω στήριγμα σεισμικής αγκύρωσης από το UPS και αφαιρέστε τις σεισμικές αγκυρώσεις από το δάπεδο. Φυλάξτε για μελλοντική επανεγκατάσταση. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή).
- Για μεταφορά
σε μεγαλύτερες
αποστάσεις
ή σε συνθήκες
που δεν είναι
κατάλληλες
για τους τροχούς
του UPS:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ΚΛΙΣΗΣΓια μεταφορά σε μεγαλύτερες αποστάσεις ή σε συνθήκες που δεν είναι κατάλληλες για τους τροχούς του UPS, εξασφαλίστε:- ότι το προσωπικό που εκτελεί τη μεταφορά διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες και έχει λάβει επαρκή εκπαίδευση,
- να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία για την ασφαλή ανύψωση και μεταφορά του UPS,
- να προστατέψετε το προϊόν από ζημιές χρησιμοποιώντας κατάλληλη προστασία (όπως περιτύλιγμα ή συσκευασία).
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.Απαιτήσεις μεταφοράς:
-
Τοποθετήστε το UPS σε κατακόρυφη θέση στο κέντρο κατάλληλης παλέτας με τις ελάχιστες διαστάσεις παλέτας: 805 mm x 1060 mm (32 ίντσες x 42 ίντσες)). Η παλέτα πρέπει να είναι κατάλληλη για το βάρος του UPS (496 kg (1094 lbs) χωρίς τις μονάδες ισχύος και τις δύο κάτω σειρές μονάδων μπαταρίας που υπάρχουν στο εσωτερικό του UPS).
-
Χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα στερέωσης για να τοποθετήσετε το UPS στην παλέτα.
-
Η αρχική παλέτα μεταφοράς σε συνδυασμό με τα αρχικά στηρίγματα μεταφοράς μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, εάν είναι σε άθικτη κατάσταση.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ΚΛΙΣΗΣ- Το UPS πρέπει να στερεώνεται κατάλληλα στην παλέτα αμέσως μετά την τοποθέτησή του στην παλέτα.
- Το υλικό στερέωσης πρέπει να είναι αρκετά ισχυρό ώστε να αντέχει σε δονήσεις και κραδασμούς κατά τη φόρτωση, τη μεταφορά και την εκφόρτωση.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Απροσδόκητη συμπεριφορά του εξοπλισμούΜην ανυψώνετε το UPS με περονοφόρο ανυψωτικό/παλετοφόρο όχημα απευθείας στο πλαίσιο, καθώς μπορεί να λυγίσει ή να προκαλέσει ζημιά στο πλαίσιο.Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό. - Εκτελέστε
ένα από τα εξής:
- Παροπλίστε το UPS, Ή
- Μετακινήστε το UPS σε νέα θέση για να το εγκαταστήσετε.
- Μόνο για την
εγκατάσταση
του UPS σε νέα θέση: Ακολουθήστε
το εγχειρίδιο
εγκατάστασης
για να εγκαταστήσετε
το UPS στη νέα θέση.
Για επισκόπηση
της εγκατάστασης
βλέπε Διαδικασία
εγκατάστασης
για ενιαία συστήματα ή Διαδικασία
εγκατάστασης
για παράλληλο
σύστημα. Η
εκκίνηση πρέπει
να πραγματοποιείται
αποκλειστικά
από τη Schneider Electric.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥΗ εκκίνηση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από τη Schneider Electric.Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.