990-91261F-034

Nihai Kurulum

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Aküler, elektrik çarpması ve yüksek kısa devre akımı riski oluşturabilir. Aküler üzerinde çalışırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır.
  • Saatleri, yüzükleri veya diğer metal nesneleri çıkarın.
  • Yalıtımlı tutamaçları olan aletler kullanın.
  • Koruyucu gözlük, eldiven ve çizme kullanın.
  • Bataryaların üzerine aletler ya da metal parçalar koymayın.
  • Akü terminallerini bağlamadan veya ayırmadan önce şarj kaynağının bağlantısını kesin.
  • Pilin yanlışlıkla topraklanıp topraklanmadığını belirleyin. Yanlışlıkla topraklanmışsa, kaynağı topraktan çıkarın. Topraklanmış bir akünün herhangi bir parçası ile temas, elektrik çarpmasına neden olabilir. Kurulum ve bakım sırasında bu tür nedenler ortadan kaldırılırsa, böyle bir şok olasılığı azaltılabilir (topraklanmış bir besleme devresine sahip olmayan ekipman ve uzak akü malzemeleri için geçerlidir).
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
UYARI
Ekipman hasarı tehlikesi
Bataryaları sisteme takmadan önce sistem çalışmaya hazır olana kadar bekleyin. Akü kurulumundan UPS sistemi çalışana kadar geçen süre 72 saat veya 3 günü geçmemelidir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  1. Arka plakayı kablo kanalına tekrar takın.

    UPS'in Arka Görünümü

  2. Üst kapağı tekrar takın:
    1. Üst kapağı eğin ve arka taraftan UPS'in üzerine kaydırın. Üst kapağın arkasındaki çıkntılar, UPS'in arka tarafındaki yuvalardan bağlanmalıdır.
    2. Üst kapağı öne doğru bastırın.

      UPS'in Arkadan Görünümü

    3. Vidaları tekrar takın.
  3. Sadece sismik sabitleme için: UPS'i sabitleme braketi arka bağlantıya bağlanacak şekilde uygun pozisyona itin.

    UPS'in Arkadan Görünümü

  4. UPS üzerindeki ön ve arka dengeleme ayaklarını zemine temas edene kadar bir anahtarla indirin. UPS'in düz olduğundan emin olmak için bir su terazisi kullanın.
    DUYURU
    Ekipman Hasarı Tehlikesi
    Seviyelendirme ayakları indirildikten sonra kabini hareket ettirmeyin.
    Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
  5. Sadece sismik sabitleme için: Sismik ön bağlantı braketini UPS'e zemine monte edin. Zemin tipi için uygun donanım kullanın - ön sabitleme braketindeki delik çapı ø18 mm'dir.
  6. Akü kesicisi BB açık (DEVRE DIŞI) konumuna getirin.
  7. Ekstra akü modüllerini (varsa) yuvasına itin. Rafları alttan ve yukarıdan doldurun.
  8. Ekstra akü modüllerindeki akü modülü kolunu aşağı çevirin ve verilen vidayla kolu rafa sabitleyin.
  9. Akü terminallerini akü modüllerinin önüne bağlayın.
  10. Akü kesicisindeki akü kapağını tekrar takın.
  11. UPS üzerindeki ön paneli tekrar takın:
    1. Ön panelin alt tarafındaki iki çıkıntıyı UPS'e eğik bir açıda yerleştirin.
    2. Ön panel kayışını UPS'e tekrar bağlayın.
    3. Ön paneli kapatın ve iki kilitleme düğmesiyle kilitleyin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?