990–5914A–007

Διαδικασία εγκατάστασης

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
Τοποθετήστε το κουτί αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας όσο το δυνατόν πιο κοντά στον συσσωρευτή μπαταρίας, προκειμένου να περιορίσετε το μήκος του μη προστατευμένου καλωδίου μπαταρίας. Η απόσταση μεταξύ του συσσωρευτή μπαταρίας και του UPS δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200m. Επικοινωνήστε με τη Schneider Electric για εγκαταστάσεις με μεγαλύτερη απόσταση.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
  1. Στερέωση του κουτιού αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας στον τοίχο.
  2. Προετοιμασία του κουτιού αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας για καλώδια.
  3. Σύνδεση των καλωδίων σήματος.
  4. Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας.
  5. Προσθήκη μεταφρασμένων ετικετών ασφαλείας στο προϊόν σας.
  6. Τελικά βήματα εγκατάστασης.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;