990-5910F-018

出力変圧器電圧の補正

出力変圧器に対する補正操作を行い、電圧降下(0~3%)を調整することができます。

  1. 負荷をUPSから切り離します。

  2. 負荷0%で変圧器の二次側の電圧を測定してください。その後、電圧補正(%)設定を使用して電圧出力を補正し、UPSの出力電圧を手動で調整します。

  3. 負荷をUPSに接続します。

  4. 負荷X%で変圧器の二次側の電圧を再度測定してください。また、変圧器電圧補正(%)設定を使用して変圧器の電圧降下補正値を設定し、UPSの出力電圧を調整してください。

特定の負荷に必要となる変圧器の電圧補正を使用して、出力負荷率に応じてUPSで出力電圧の自動線形調整を行います。

このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?