990-91261F-034

Kuruluma Hazırlama

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Rakor plakasının monte edildiği kablolar veya kablo kanalları için delik açmayın ya da delmeyin veya UPS'e yakın delik açmayın ya da delmeyin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
NOT: Sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı olarak çekin ve Class 2/SELV kablolarını non-Class 2/non-SELV kablolarından ayrı çekin.
  1. Ön paneli çıkarın.
  2. Önceden kurulu güç modülü olmayan UPS için: Güç modülünü kurun:
    1. Boş güç modülü rafının her iki tarafındaki vidayı çıkarın.
    2. Güç modülünü rafın üzerine itin.
    3. Vidayı rafın her iki tarafına tekrar takın.
    DİKKAT
    Ağır yük
    Güç modülleri ağırdır ve iki kişinin kaldırılması gerekir.
    • 20 kW güç modülü 25 kg (55 lbs) ağırlığındadır.
    • 50 kW güç modülü 38 kg (84 lbs) ağırlığındadır.
    Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  3. Üst kapağı çıkarın:
    1. Vidaları sökün ve üst kapağın ön tarafını yukarı doğru yatırın.
    2. Üst kapağı çıkarmak için arkaya doğru kaydırın. Üst kapağın arkasındaki taplar, UPS'in arka tarafındaki yuvalardan ayrılmalıdır.
  4. Akü kapağını çıkarın. Akü terminallerini akü modüllerinin önünden ayırın.
  5. Bakım bypass'ı kabini ile kurulum için: Sağ taraftaki paneli çıkarın. Yan panel, bakım bypass kabinine tekrar takılacaktır.
  6. Bitişik modüler akü kabini ile kurulum için: Sol taraftaki paneli çıkarın.
  7. Arka rakor plakalarını ve arka fırça plakalarını UPS'den çıkarın. Bunlar sinyal kablosu yönlendirmesi içindir.

    UPS'in Arkadan Görünümü

  8. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
    • Kanalsız kurulum için: Arka fırça plakalarını tekrar takın.
    • Kablo kanalları ile kurulum için: Kablo kanalları için arka rakor plakalarında bir delik açarak kablo kanallarını takın ve rakor plakalarını tekrar takın.
  9. non-Class 2/non-SELV sinyal kablolarını sol arka fırçadan/rakor plakasından UPS’ye yönlendirin.
  10. Class 2/SELV Sinyal kablolarını orta arka fırçadan/rakor plakasından UPS'ye yönlendirin.
  11. Kontrolöre sağ arka fırçadan/rakor plakasından ve kablo kanalından bağlanan harici iletişim kablolarını UPS'in önüne yönlendirin.

    UPS'in Kablo Kanalları olmadan Arkadan Görünümü

    UPS'in Kablo Kanalları ile Arkadan Görünümü

  12. Kablo kanalını UPS'in arkasından çıkarın.
  13. Arka plakayı ve üst veya alt rakor plakasını kablo kanalından çıkarın.
  14. Üst veya alt rakor plakasındaki güç kabloları/kablo kanalları için delikler açın. Varsa, kablo kanallarını (ürünle verilmez) takın.
  15. Üst veya alt rakor plakasını kablo kanalının üzerine tekrar takın.
  16. Kablo kanalını UPS'e takın. Kablo kanalının ters konumda monte edilip edilmediğine dikkat edin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?