Krav til batteriløsninger fra tredjeparter
Det anbefales at anvende batteriafbryderbokse fra Schneider Electric til batteritilslutningen. Kontakt Schneider Electric for at få flere oplysninger.
Krav til batteriafbrydere fra tredjeparter
FARE |
---|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Alle valgte batteriafbrydere skal være udstyret med
øjeblikkelig udløserfunktionalitet med en underspændingsudløserspole
eller en shuntudløserspole.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Designkrav til batteriafbryder
Batteriafbryders klassificerede DC spænding > normal batterispænding | Den normale spænding for batterikonfigurationen er defineret som den højeste nominelle batterispænding. Det kan svare til flydespænding, som kan defineres som antal batteriblokke x antal celler x cellens flydespænding. |
Batteriafbryders klassificerede DC strøm > klassificeret afladningsbatteristrøm | Denne strøm styres af UPS'en og skal omfatte den maksimale afladningsstrøm. Det vil typisk være strømmen ved afslutning af afladningen (den minimale DC spænding ved drift eller i overbelastningstilstand eller en kombination). |
DC landinger | Der kræves to DC landinger til DC kabler. |
Meldekontakter til overvågning | En meldekontakt skal installeres i hver batteriafbryder og sluttes til UPS'en. UPS'en kan overvåge op til to batteriafbrydere. |
Afbrydningsevne ved kortslutning | Afbrydningsevnen ved kortslutning skal være højere end DC strømmen ved kortslutning for den (største) batterikonfiguration. |
Minimum udløserstrøm | Den mindste kortslutningsstrøm til udløsning af batteriafbryderen skal svare til den (mindste) batterikonfiguration, så afbryderudløseren aktiveres i tilfælde af kortslutning, indtil slutningen af afbryderens produktlevetid. |