Krav för tredjeparts batterilösningar
Batteribrytare från Schneider Electric rekommenderas för batterigränssnittet. Kontakta Schneider Electric för mer information.
Krav för tredjeparts batterikretsbrytare
FARA |
|---|
|
Fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Alla valda batterikretsbrytare måste utrustas med
momentan utlösningsfunktionalitet med underspänningsspole
eller en shuntspole.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Konstruktionskrav för en batterikretsbrytare
| Batterikretsbrytarens märkspänning > Normal batterispänning | Den normala spänningen för batterikonfigurationen definieras som den högsta nominellt förekommande batterispänningen. Detta kan motsvara hållspänning, som kan definieras som antalet batteriblock x antalet celler x cellernas hållspänning. |
| Batterikretsbrytarens märkström (DC) > Maximal batteriström vid urladdning | Denna ström styrs av UPS:en och måste inkludera maximal urladdningsström. Detta är vanligtvis strömmen vid slutet av urladdningen (lägsta möjliga arbetsspänning (DC) eller under överbelastning eller en kombination av båda). |
| Plats för DC-kablage | Två DC-platser för DC-kablar (DC och DC-) krävs. |
| AUX-omkopplare för övervakning | En AUX-omkopplare måste monteras i varje batterikretsbrytare och anslutas till UPS:en. UPS-enheten kan övervaka upp till två batterikretsbrytare. |
| Kortslutningskapacitet | Kortslutningskapaciteten måste vara högre än kortslutningslikströmmen för den (största) batterikonfigurationen. |
| Lägsta utlösningsström | Den lägsta kortslutningsströmmen för att lösa ut batterikretsbrytaren måste matcha den (minsta) batterikonfigurationen, så att brytaren alltid utlöses vid kortslutningar under hela dess livslängd. |
FARA