990-5910F-037

在维修旁路运行模式下启动带有 Kirk-Key 的单机 UPS 系统

注: 仅在断路器的指示灯亮起时,才可以操作该断路器。
  1. 闭合设备输入断路器 UIB。
    显示屏会亮起。重启过程大约需要 3 分钟。
  2. 闭合静态开关输入断路器 SSIB(如有)。
  3. 闭合电池断路器。
  4. 选择控制 > 运行模式 > 切换至旁路运行模式
  5. 按住 SKRU 按钮,转动并从 SKRU 联锁装置中拔出钥匙 B。
  6. 将钥匙 B 插入设备输出断路器 UOB 的联锁装置中,然后转动钥匙。
  7. 闭合设备输出断路器 UOB。
  8. 断开维修旁路断路器 MBB。
  9. 转动并从维修旁路断路器 MBB 的联锁装置中拔出钥匙 A。
  10. 将钥匙 A 插入 SKRU 联锁装置中,然后将钥匙转动至锁定位置。
  11. 选择控制 > 逆变器 > 逆变器运行
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?