990-5910G-015

Indítás karbantartási bypass üzemmódból Kirk Keyvel ellátott önálló UPS rendszer esetében

MEGJEGYZÉS: Csak akkor működtesse a megszakító eszközt, ha a hozzá tartozó megszakító eszköz visszajelző fénye világít.
  1. Zárja az egység bemeneti megszakító eszközét (UIB).
    A kijelző bekapcsol. Az újraindítás körülbelül három percig tart.
  2. Zárja a statikus kapcsoló bemeneti megszakító eszközét (SSIB) (ha van).
  3. Zárja be az akkumulátormegszakító eszközöket.
  4. Válassza az Ellenőrzés > Működési mód > Átkapcsolás bypassra lehetőséget.
  5. Tartsa lenyomva az SKRU nyomógombját, és fordítsa el és vegye ki a B kulcsot az SKRU zárjából.
  6. Helyezze be a B kulcsot az egység kimeneti megszakító eszközének (UOB) zárjába, és fordítsa el.
  7. Zárja az egység kimeneti megszakító eszközét (UOB).
  8. Nyissa a karbantartási bypass megszakító eszközt (MBB).
  9. Fordítsa el és vegye ki az A kulcsot a karbantartási bypass megszakító eszköz (MBB) zárjából.
  10. Helyezze az A kulcsot az SKRU zárjába, és fordítsa zárt állásba.
  11. Válassza az Ellenőrzés > Inverter > Inverter be lehetőséget.
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.