990-5910F-011

Yhden UPSin järjestelmän käynnistäminen huolto-ohituskäytöstä, kun Kirk-avain on asennettu

HUOMAUTUS: Käytä katkaisinta ainoastaan silloin, kun siihen liittyvä katkaisijan merkkivalo palaa.
  1. Sulje yksikön tulokatkaisija (UIB).
    Näyttö menee päälle. Uudelleenkäynnistyssekvenssi kestää noin kolme minuuttia.
  2. Sulje staattisen kytkimen syöttökatkaisija (SSIB), jos se on käytössä.
  3. Sulje akkukatkaisijat.
  4. Valitse Hallinta > Toimintatila > Siirry ohituskäyttöön.
  5. Pidä SKRU-painiketta painettuna, käännä avainta B ja poista se SKRU-lukkolaitteesta.
  6. Aseta avain B yksikön lähtökatkaisijan (UOB) lukkolaitteeseen ja käännä avainta.
  7. Sulje yksikön lähtökatkaisija (UOB).
  8. Avaa huolto-ohituskatkaisija (MBB).
  9. Käännä avainta A ja poista se huolto-ohituskatkaisijan (MBB) lukkolaitteesta.
  10. Aseta avain A SKRU-lukkolaitteeseen ja käännä avain lukittu-asentoon.
  11. Valitse Hallinta > Vaihtosuuntaaja > Vaihtosuuntaaja päällä.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?