990-5910F-032

การสตาร์ทจากการทำงานซ่อมบำรุงแบบบายพาสสำหรับระบบ UPS เดี่ยวด้วยกุญแจล็อกที่ติดตั้ง

หมายเหตูู: ใช้งานเบรกเกอร์เฉพาะเมื่อไฟบอกสถานะของเบรกเกอร์นั้นติดสว่างเท่านั้น
  1. ปิด Unit Input Breaker (UIB)
    จอแสดงผลจะเปิดขึ้น ขั้นตอนการรีบูตเครื่องจะใช้เวลาประมาณสามนาที
  2. ปิดเบรกเกอร์สแตติกสวิตซ์ขาเข้า SSIB (ถ้ามี)
  3. ปิดเบรกเกอร์แบตเตอรี่
  4. เลือก ควบคุม > โหมดการทำงาน > ถ่ายโอนไปยังการทำงานแบบบายพาส
  5. กดปุ่ม SKRU ค้างไว้ หมุนและถอดกุญแจ B ออกจากอินเทอร์ล็อก SKRU
  6. ใส่กุญแจ B ในอินเทอร์ล็อกสำหรับเบรกเกอร์ไฟฟ้าขาออก UOB และหมุนกุญแจ
  7. ปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้าขาออก UOB
  8. เปิดเบรกเกอร์ซ่อมบำรุงแบบบายพาส MBB
  9. หมุนและถอดกุญแจ A จากอินเทอร์ล็อกสำหรับเบรกเกอร์ซ่อมบำรุงแบบบายพาส MBB
  10. ใส่กุญแจ A ในอินเทอร์ล็อก SKRU แล้วหมุนกุญแจไปยังตำแหน่งล็อก
  11. เลือก ควบคุม > อินเวอร์เตอร์ > เปิดอินเวอร์เตอร์
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?