990-5910G-025

Uruchomienie z trybu obejścia serwisowego dla pojedynczego systemu UPS z zainstalowanym kluczem Kirk

UWAGA: Urządzenie rozłączające może być używane tylko wtedy, gdy świeci się odpowiednia lampka kontrolna urządzenia rozłączającego.
  1. Zamknij urządzenie rozłączające wejście jednostki (UIB).
    Wyświetlacz włącza się. Sekwencja ponownego uruchamiania trwa około 3 minuty.
  2. Zamknij urządzenie rozłączające wejście przełącznika statycznego SSIB (jeśli występuje).
  3. Zamknij urządzenia rozłączające baterię.
  4. Wybierz opcje Sterowanie > Tryb pracy > Przejdź w tryb obejścia.
  5. Przytrzymaj przycisk SKRU, przekręć i wyjmij klucz B z blokady SKRU.
  6. Włóż klucz B do blokady urządzenia rozłączającego wyjście jednostki (UOB) i przekręć klucz.
  7. Zamknij urządzenie rozłączające wyjście jednostki (UOB).
  8. Otwórz urządzenie rozłączające obejścia serwisowego MBB.
  9. Obróć i wyjmij klucz B z blokady urządzenia rozłączającego obejścia serwisowego MBB.
  10. Włóż klucz A do blokady SKRU i przekręć klucz do pozycji zamkniętej.
  11. Wybierz Sterowanie > Falownik > Falownik włączony.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?