990-5910G-019

암호 변경

주의: 처음 로그인할 때 항상 암호를 변경하고 암호를 안전한 곳에 보관하십시오.
암시: 다음과 같이 복잡한 암호를 생성하여 UPS를 보호하십시오.
  • 암호는 8자 이상이어야 합니다.

  • 암호는 이전 암호 및 다른 장치의 암호와 크게 달라야 합니다.

  • 대문자, 소문자, 숫자, 특수 문자를 조합하여 사용하십시오.

  1. 로그아웃을 누릅니다.
  2. 구성을 누릅니다.
  3. 암호를 입력합니다.
    주의: 기본 관리자 사용자 이름 및 암호는 admin입니다.
  4. 암호 변경을 누르고 새 암호를 입력합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?