990-5910G-019

부하 차단 구성

부하 차단을 사용하면 배터리 작동 시 UPS가 지원해야 하는 부하의 우선 순위를 지정할 수 있습니다. 부하 차단을 사용하면 배터리 방전 중에 활성화되는 출력 릴레이의 신호를 통해 덜 중요한 부하를 차단할 수 있습니다. 덜 중요한 부하는 배터리가 재충전되고 출력 릴레이 신호가 비활성화될 때 다시 지원할 수 있습니다.

  1. 부하 차단에 대해 하나 이상의 출력 릴레이를 구성하고 자세한 내용은 출력 릴레이 구성을 참조하십시오.
  2. 구성 > 부하 차단을 누릅니다.
  3. 부하 차단 사용을 선택합니다.
  4. 배터리 충전 상태(%)에서 출력 릴레이 활성화를 배터리가 방전되는 동안 부하 차단 출력 릴레이를 활성화해야 하는 배터리 충전 상태로 설정합니다.
  5. 배터리 충전 상태(%)에서 출력 릴레이 비활성화를 배터리가 충전되는 동안 부하 차단 출력 릴레이를 비활성화해야 하는 배터리 충전 상태로 설정합니다. 이를 0으로 설정하면 UPS가 더 이상 배터리 작동 상태가 아니며 배터리 충전이 시작되면 부하 차단 출력 릴레이가 즉시 비활성화됨을 의미합니다.
  6. 출력 릴레이 비활성화 지연(분)을 부하 차단 출력 릴레이가 비활성화되기 전의 지연(분)으로 설정합니다. 이를 0으로 설정하면 배터리 충전 상태가 구성된 비활성화 임계값에 도달하면 부하 차단이 즉시 비활성화됨을 의미합니다.
  7. 확인을 눌러 설정을 저장합니다.
    출력 릴레이가 부하 차단에 대해 구성되지 않은 경우 경고 메시지가 표시됩니다. 출력 릴레이에 대한 부하 차단을 구성하려면 출력 릴레이 구성을 참조하십시오.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.