모듈형 배터리 스트링 교체 또는 설치
위험 |
|---|
|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
배터리는 감전의
위험이 있으며 높은
단락 전류도 발생할
수 있습니다. 배터리
작업 시 다음 예방 조치를
준수해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
경고 |
|---|
|
장비 손상 위험
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
|
| 주의 사항 |
|---|
|
부하 전원 공급 정지
위험
캐비넷의 배터리
차단 장치 BB가 열림(OFF)
위치에 있으면 캐비넷에서
배터리 백업을 사용할
수 없습니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|
- 배터리 차단 장치 BB를 UPS 및/또는 배터리 모듈을 교체하거나 설치해야 하는 모듈형 배터리 캐비닛의 열림(OFF) 위치로 설정합니다.
- UPS 및/또는 모듈형 배터리 캐비닛에서 배터리 커버를 제거합니다.
- 배터리 모듈 제거:
- 배터리 단자를 배터리 모듈 전면에서 연결 해제합니다.
- 배터리 모듈 핸들에서 나사를 제거한 뒤 핸들을 위로 돌립니다.
- 배터리 모듈을 조심스럽게 슬롯에서 당겨 뺍니다. 항상 전체 배터리 스트링(4개의 배터리 모듈)을 제거하십시오.
- 배터리 모듈 설치:
- 배터리 모듈을 슬롯으로 밀어 넣습니다. 하단에서 상단으로 선반을 채웁니다. 항상 전체 배터리 스트링(4개의 배터리 모듈)을 설치하십시오.
- 배터리 모듈의 핸들을 아래로 돌린 뒤, 제공된 나사를 사용하여 핸들을 선반에 고정합니다.
- 배터리 단자를 배터리 모듈 전면에 연결합니다.
- 배터리 모듈이 올바르게 설치되었는지 확인하려면 모듈형 배터리 상태 보기를 참조하십시오.
- UPS 및/또는 모듈형 배터리 캐비닛에서 배터리 커버를 다시 설치합니다.
- 배터리 차단 장치 BB를 UPS 및/또는 모듈형 배터리 캐비닛의 닫힘(ON) 위치로 설정합니다.
- UPS 시스템의 모든 배터리 모듈을 완전히 교체한 경우만 해당: 를 선택하여 모든 배터리 데이터(배터리 런타임 노화 요소, 서비스 수명 카운터 및 배터리 통계 포함)를 재설정합니다.
위험
경고