990-5910G-019

온도/습도 센서 연결(옵션)

온도/습도 센서(AP9335T 또는 AP9335TH)를 네트워크 관리 카드에 연결할 수 있습니다.

  1. 온도/습도 센서를 네트워크 관리 카드의 범용 I/O 포트에 연결하십시오.
  2. 네트워크 관리 인터페이스를 통해 온도/습도 센서를 설정합니다(구성된 네트워크 관리 인터페이스에 액세스 참조).
  3. 온도/습도 측정을 보려면 상태 > 온도를 누릅니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?