990-5910E-019

디스플레이 기본 설정 구성

  1. 구성 > 일반 > 디스플레이를 누릅니다.
    1. 온도 단위를 섭씨 또는 화씨로 설정합니다.
    2. - 또는 +를 눌러 디스플레이 밝기를 설정합니다.
    3. 경보음사용 또는 사용 안 함으로 설정합니다. 모든 경보음이 활성화/소거됩니다.
    4. 터치 스크린 사운드사용 또는 사용 안 함으로 설정합니다. 모든 디스플레이 사운드(경보음 제외)가 활성화/소거됩니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?